This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:TX 电平

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1597303/cc2652r-tx-level

器件型号: CC2652R

0x00CF 提供大约 4dBm 输出。  
是否可以小步更改该电平、每个电平之间的阶跃小于 0.5dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    输出功率寄存器始终可以进行微调。 应用手册 SWRA640:

    www.ti.com/.../swra640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 0x00CF 更改为 0x00d0 可提高电平~1.3dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继 RGW 的答复之后、

    第 10 节包含创建您自己的“小阶跃“dBm 级别所需的信息:

    “64*3 192 TX 输出功率的可用设置“  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 IB 更改为一位、输出功率变化不应小于 1.3dB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik Lundström ñ a,

    默认情况下未启用 PA 表、因此我建议启用 PA 表;您可以转至代码导出、设置、查找 PA 表导出、然后将其设置为“活动 PA 表“

    启用 PA 表后、您可以查看设置的计算方式、并根据  SWRA640 找到您的值。

    谢谢、
    Alex