This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:协议栈中的哪个函数会自动调用重新加入请求?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1601828/cc2340r5-which-function-in-the-protocol-stack-automatically-invokes-the-rejoin-request

器件型号: CC2340R5

你(们)好
我想了解协议栈如何自动调用重新加入请求函数、或者将触发什么事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 ZBOSS 堆栈检测到其之前已加入网络 (ZB_bdb_is_FACTORY_NEW)、则 ZBOSS 堆栈将在器件重新启动时自动尝试重新加入  、并根据 ZB_BDB_Signal_TC_REJOIN_DONE 案例通知应用这是否成功。  如果重新加入失败、则可以选择通过将 ZB_bdb_Initiate_tc_rejoin 调度 为应用程序警报来再次尝试重新加入、如 SimpleLink F3 SDK v9.14 on_off_switch.c 示例所示。

    此致、
    Ryan