This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:电路板复位

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2592, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1601315/cc2652rb-board-resetting

器件型号: CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2592、 SysConfig、SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REPONS

大家好:

在我的工程中、我使用了 CC2652RB1F 和 CC2592。 我正在使用 ZR_genericapp 示例。 该示例在 TI LANCnchpad CC2652RB 开发套件中成功运行。 但我的定制电路板上没有运行同一个示例。 我尝试调试,在 main() 函数代码仍然执行 bios_start() 函数,一旦它到达这个函数, 我会得到以下错误。

 

错误:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.4.0.3756)  
停止目标 CPU 时出现问题:(错误–2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.4.0.3756)  

 

当我在定制电路板中运行正常的 gpiointriupt 示例时、它正在运行。 但当我尝试使用 ZStack 示例时 、我遇到了以上错误。   

 

CC2652RB 和 CC2592 之间的连接已建立

 DIO20(I 删除了默认引脚分配 MAX25R8035F SPI 闪存芯片选择)->PA_EN、

 LNA_EN->DIO12、

hgm--> DIO4。

闪存 DO--> DIO8

闪存 DI--> DIO9

闪存 CLK-> DIO10

闪存 CS--> DIO11

交换机--> DIO13

LED--> DIO6

MEM-RST->DIO5

继电器--> DIO15

 

我正在努力解决这个问题。 请提供任何解决方案。

 

谢谢您、