This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:创建项目

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1603333/cc2674p10-create-project

器件型号: CC2674P10

尊敬的专家:

我想使用创建一个新工程 ​CC2674P10 ​芯片 ​TI CCS 。 请您告知我应该选择哪个示例 ​协调器 ​另一个用于 A ​终端设备 ​?

谢谢—最好是 ​裸‑Ω 金属 ​变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Whong、

    请从  最新发布的 SimpleLink F2 SDK 中的 LP-EM-CC2674P10 Z-Stack 示例开始、根据您的要求选择应用和节点类型。  导入 CCS 后、您可以打开 SysConfig Board 视图 并选择“Use Custom Board“删除 LaunchPad EVM 引脚分配。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

     我看到  zc、zc_light,zc_door .......的许多例子 、 我选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里列出了 具有自述文件的示例应用

    前缀包含 Zigbee 角色。 ZC:协调器、ZR:路由器、ZED:终端设备  

    各种应用选项在特定的家居自动化应用(灯/开关、门锁/控制器、温度传感器/恒温器)、控制和指示设备(CIE,警告器件,区域)、可手动添加所需 ZCL 的“通用“应用 程序或使用 SysConfig 应用程序 生成器为 Zigbee 设备生成代码的“示例“应用程序之间有所不同。  使用最适合您终端应用的项目。  

    此致、
    Ryan