This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:焊接 CC2340

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH, CC2640, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1604716/cc2340r5-q1-soldering-cc2340

器件型号: CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: SYSCONFIGUNIFLASHCC2640CC2340R5

大家好、我刚刚将一个新的 CC2340 焊接到定制 PCB 上。 如何验证它是否正确焊接且正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您的定制 PCB 是否具有到单线调试引脚 (SWDIO/SWDCK) 的连接?  如果是这样、您可以使用 Smart RF Studio 8 验证设备发送或接收的对讲机数据包。  您还可以使用 Uniflash CCS 对任何现有 CC2340R5 示例进行编程 、其中 SysConfig 文件 Board 视图已选择“Use Custom Board“、且引脚选择已更改为适合您的设计。  或者、如果您仅使用串行 ROM 引导加载程序(默认为启动期间引脚触发 DIO21 处于逻辑低电平、TRM 第 8.5.2 节中采用 QFN-40 封装的 DIO22/RX 和 DIO20/TX) 、则可以使用 TI_CC2340R5_linux_SBL 等工具、但这比使用 SWD 的 Uniflash /CCS 选项要密集。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我已经完成了 PCB、但我注意到 CC2340 和 CC2640 之间存在差异:如果未编程、UniFlash 将无法读取 CC2340R5 的信息或存储器映射。 我正在寻找其他方法来验证 CC2340 在对其进行编程之前是否正确焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件信息存储在 FCFG 中、即使器件为空、也应该可读。  如果 Uniflash 读取/擦除/写入操作失败 、则 CC2340R5 上的 VCC、GND、RST 和 SWD 线路中的任何一条都可能受到影响。

    此致、
    Ryan