This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R 与 SE2436L-R 一起使用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1605676/cc2652r7-cc2652r-using-with-se2436l-r

器件型号: CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652R

您好的团队、

我们想使用 CC2652R 开发具有范围扩展器 SE2436L-R 的 2.4GHz Zigbee 远程控制器 我们需要高输出功率和良好的 LNA 增益。 您能否提供推荐的电路来匹配 CC2652R 的 RF_N 和 RF_P 与 Rx SE2436L-R 的 TRN 和 TRP(差分 100Ω 通用 Tx/TRP 射频接口) image.png

此致、

Musen Plus, Binh