This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:哪种方法对于线程芯片 (RCP) 而言最节能?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1608259/cc2652p7-which-method-is-the-most-power-efficient-for-a-thread-chip-rcp

器件型号: CC2652P7

哪种方法最节能的线程芯片 (RCP):下拉 RESET 引脚、或者输入ot-ctl thread stop ANDot-ctl ifconfig down 命令将线程置于禁用状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Zhimin He:

    我们在 op-ti github 存储库中有一个简短的部分、介绍了功耗、这应该有助于降低功耗:

    功耗测量

    通过转到 examples/apps/cli/cli_uart.cpp 并更改下面列出的定义、可以启用/禁用低功耗模式。

    • TIOP_POWER_measurement:禁用 UART/外设并在启动时自动启动线程器件。
    • TIOP_POWER_SED:将启用相关功能以使器件成为休眠终端设备 (SED) 并进入深度睡眠模式。
    • TIOP_POWER_sed:将启用一些功能以使器件成为同步休眠终端设备 (sed)。

    可以通过更改下面列出的定义值/变量来修改 Thread 网络数据/特性:

    • TIOP_POWER_PANID
    • TIOP_POWER_CH
    • TIOP_POWER_POL_PERIOD
    • TIOP_POWER_CSL_PERIOD
    • networkKeyVal

    GitHub - TexasInstruments/ot-ti:TI-Openthread (Thread)  

    谢谢、
    Alex F