This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R52E0RKPR 是否支持同时使用 Zigbee 和蓝牙?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1608328/cc2340r5-does-the-cc2340r52e0rkpr-support-the-simultaneous-use-of-zigbee-and-bluetooth

器件型号: CC2340R5

我使用 CC2340R52E0RKPR 芯片。 我想创建一个可以同时使用 Zigbee 和蓝牙的设备。 我是否可以使用 Zigbee 来传输小型数据、并切换到蓝牙来传输大型数据? 如果可能、您能举几个例子吗? 如果支持、请提供一些参考资料供参考、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bin Mu、  

    我认为我们的 DMM 解决方案仍在开发中、我们没有外部示例、但可以利用 MCUboot(覆盖或 XIP)在两个应用映像之间切换、其中一个是 BLE、一个是 Zigbee、但使用这项技术会有相当长的延迟。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 dev.ti.com/.../node 上示例中的内容 来切换图像。 但是、我只能从第一个图像切换到第二个图像。 到达第二个图像后、无论我按下按钮还是重新启动、我仍在第二个图像中。 即使我第一次切换到图像二,再次按下按钮会导致一个奇怪的现象,其中红灯会快速闪烁。 根据我的理解、此示例应该能够切换图像、并且应该能够在两个图像之间来回切换、而不是只能切换一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bin Mu、

    到达第二个图像后、无论我按下按钮还是重新启动、我仍然在第二个图像中

    我们可能需要更新按钮回调中的 PMCTL 值、您能否进入调试模式并在 PMCTL 寄存器设定行中放置一个断点、然后查看实际的 PMCTL 寄存器反映的情况?  

    红灯将快速闪烁

    这是 MCUboot 失败例程、我可以想到两种情况、第一种是我们没有 在 loader.c 文件中注释 MCUBOOT_DIRECT_XIP_RESTORE、第二种情况是我们没有删除应用程序映像中按钮回调中的所有代码(因为它会使映像标头无效,并会导致错误,例如红灯快速闪烁)  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想出了原因。 感谢你的帮助。