This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:天线范围问题

Guru**** 2949010 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1610719/cc2652r-antenna-range-issue

器件型号: CC2652R
主题中讨论的其他器件: CC2592、 LAUNCHXL-CC26X2R1

尊敬的团队:

我们使用 CC2652 开发了一个基于 Zigbee 的控制器板、面临着范围(如最大值)约为 1.5 至 2 米的问题。

在设计中、我们使用了板载 PCB 引线天线。

请帮我们解决这个问题。 附件是供您参考的原理图。

此致

Srinivas

GG-16ASWITCH-Rev0.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    电路板似乎有 JTAG 接头、是否可以将电路板连接到 SmartRF Studio 7 并测试 IEEE PHY 的范围?  如果性能同样差、则可能是 硬件问题、但如果范围有所改进、我们需要进一步考虑您的软件。  您还可以将设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REPONS 以供进一步审查。

    但是、我看到您使用的是外部 CC2592 PA、如果您的软件配置不正确、这很容易说明较差的范围。  您可以 通过 Custom Target Configuration 窗口、通过将 I/O 配置添加为无线电配置来在 SmartRF Studio 7 中配置此配置。  

    是否   在正确的输出引脚上启用了射频可观察功能?  您是否能够将 LAUNCHXL-CC26X2R1 连接到 CC2592 EVM 以进行进一步测试?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    将随着更新进行测试并恢复。

    此致
    Srinivas