This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:SimpleLink SDK 示例项目、Z-Stack 示例项目

Guru**** 2960050 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2630, CC2650, Z-STACK-ARCHIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1615674/cc2630-simplelink-sdk-sample-projects-z-stack-sample-projects

器件型号: CC2630
主题中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2650

目前、我们正在使用一个使用 cc2630F128RHB 开发的 Zigbee 模块。 但是、我们尚未找到 SimpleLink CC13x0/CC26x0 SDK、而且 CC2630 在 Z-Stack Home 1.2.2a 中也不可用。 开发板已经过设计、但我们找不到任何示例项目。 我们正在寻找相应版本的 SDK 和 Z-Stack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A L:

     Z-STACK-ARCHIVE 包含 Z-STACK-HOME 、可用于下载 CC2630/CC2650 资源、这些资源通常安装在 C:\ti\simplelink\ZStack_home_1_02_02A_44539 下、独立于 CC235X 版本位置。   

    但是、我必须强烈建议不要在 CC2630 上开发 Zigbee 解决方案。  由于这些器件上具有低闪存可用性、对 CC26X0 Zigbee 的支持已被弃用了十年。  TI 将仅对这些器件提供有限的支持、建议将工程迁移到 SimpleLink F3 SDK 和 CC2340R5/ CC2755R10、 以获得出色的 Zigbee 性能和支持。

    此致、
    Ryan