This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:基于 CC2340R22/R5/R53 的线程 MTD

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1618163/cc2340r2-thread-mtd-over-cc2340r22-r5-r53

器件型号: CC2340R2
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

您好、

根据数据表、CC2340R22 也支持线程。 它是否可以独立运行线程 SED(休眠终端设备)?  

如果没有、我们如何理解在 CC2340R53 上运行线程的局限性和所需资源? 用于通过 CC2340(基于 TI 文档)运行线程 MTD(最小终端器件)。

您能否指出使用最少的资源通过 CC2340 实现线程 SED(休眠终端器件)的示例代码或其他简单的运行方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    有关 兼容的 TI 器件当前支持的 Thread 角色、请参阅 ot-ti github。  这包括用作 RCP 的 CC2340R5 和用作 RCP、MTD 或 FTD 的 CC2340R53。  目前不支持 CC2340R22。  自述文件中 还包含有关安装和构建存储库的说明、您 也可以进一步参考文档。

    此致、
    Ryan