This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:双向绿色电源 Zigbee 接收端

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1617938/cc2340r5-bidirectional-green-power-zigbee-sink

器件型号: CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我使用 CC2340r5。我想开发具有该器件的接收器、该器件需要接受来自其他 grren power zigbee 变送器的信号。我想在发送器支持电池时发送信号。我想确认此器件型号是否支持我的要求。我从 simple_combin_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 和 GPD_switch 开始修改 GPD_switch、但无法进行双向仿真。我无法进行调试

我使用了 GitHub 中的 Zigbee 绿色电源简单组合示例实现了绿色电源接收器、将 GPD_SWITCH 作为绿色电源设备 (GPD)。 当开关配置为单向时、该实现成功。

但是、当我在 SysConfig 中将 GPD_SWITCH 配置更改为双向时、调试过程开始失败。

您能否使用简单组合示例确认是否可以实现双向绿色电源接收器?

如果是、还需要进行哪些其他更改或修改?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    simple_combo 示例 是专门为单向调试生成的、 ZGP API 不明确如何针对双向调试对其进行修改。  如果需要 TI 进一步调查、请离线与我联系。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 我们的客户在下面有一些跟进问题。

    我想确认以下内容  

    1) 如果提供的组合示例可以在调试后回复(如果在代码中进行了更改)。

    2) 如果双向调试中使用的双向术语仅与调试过程有关。我可以在 单向调试设备之间进行双向通信吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    双向可适用于调试过程和此后的通信(请参阅 GPD_BIDIR_ATTR_READ_WRITE 示例)。  客户需要一个还是两个?  我正在联系我的 ZBOSS 联系人、以确定需要添加到 ZGPS 应用程序中的内容、从而使其支持双向 ZGPD。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请在下面查看客户的回复。

    我在调试和之后的通信都需要双向。请建议需要在绿色电源接收器应用中添加更改才能满足此要求  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尽力调查此问题、但优先级较低、直至收到其他通知。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我刚收到客户的此跟进电子邮件。

    我想请您检查 ZBOSS 团队是否有关于我们之前讨论的问题的任何更新。  
    如果有任何进展或其他信息、请告知我。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我已经通过电子邮件直接联系客户、关于该 主题、我没有可提供的更新

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您直接为我们的客户提供支持。

    此致、

    Danilo