This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:Matter over Thread

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1621170/cc2755r10-matter-over-thread

器件型号: CC2755R10

您好、

我们已经开始使用 CC2340(电池供电的器件,通常是睡眠模式,在 RTC 或引脚 LPC 上唤醒、读取 ADC、通过 BLE/Thread 发送数据、支持 OTA)进行设计、但我们也希望包含 Matter over Thread 支持。

我认为我们需要更改为 CC2755、根据数据表、它可以支持 Matter、但我在 TI 的 Simplelink-Matter 库中找不到该器件。 问题是:

  1. CC2755 是否通过 Thread 支持 Matter? 如果有、我们是否必须选择特定的 PN、或者所有变体都可以工作? 应考虑任何已知的限制(对于 SED 器件)?

2.我们如何知道我们的软件将有多少资源可与 Thread over Matter 软件一起运行,包括 OTA 支持? 内部 162KRAM 足够了(根据我们所阅读的内容,它可能微不足道)?

3.我们的应用是 SED(休眠终端设备)-您认为最好考虑其他部件还是 2755 是一个合适的? 它对于大批量生产来说,价格非常重要。

谢谢、  

TAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    您可以在 GitHub 上 TI Matter 库的 mate-v1.4-ti 分支中找到 CC27XX Matter 资源。  此处提供了 CC27XX 照明应用示例的链接。 请使用 Matter Device Creation SimpleLink Academy 实验 作为入门指南。  您可以  在 args.ni 中将 chip_enable_ota_requestor 设置为 true 以启用 OTA 支持(使用外部闪存器件的片外)、然后查看输出文件以获取所需的闪存/RAM 大小。  您需要将 CC27X5X10(任何变体)作为 Matter 设备提供最小 Thread 设备 (MTD) 支持、在此角色中、应用程序使用剩余~10KB RAM(根据调试和 OTA 功能略有波动)。  可以 在构建中使用参数 chip_generate_link_map_file=true 来生成一个.map 文件、获得值得的值。  对于同一处所、Flash 将仅在 704 KB 或以下。   

    gn gen out/debug --args="ti_sysconfig_root=\"$HOME/ti/sysconfig_1.23.2\" chip_generate_link_map_file=true"

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、瑞安!

    Matter V1.4 版本说明使 CC2755 器件仅用于“评估“。 生产就绪未标记。 您能详细说明一下吗?

    这是否意味着它还不能用于生产?

    为什么? 何时也可以为生产提供支持?

    频率 Matter Thread Matter Wi-Fi 生产就绪型 仅限评估
    CC2674R10 X X
    CC2674P10 X X
    CC2755R10 X X
    CC2755P20 X X
    CC3235SF X X
    CC3551E X X
    CC3501E X X

    谢谢、

    TAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “量产就绪“状态取决于平台认证、计划于 2026 年 4 月下旬进行。 官方认证的实际目标是 7 月左右、但到目前为止还没有确定的日期。

    此致、
    Ryan