This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:连接到 SmartRF Studio 8 时出现问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1623493/cc2340r5-have-problem-for-connecting-to-smartrf-studio-8

器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他部分: LP-XDS110、 UNIFLASH

你(们)好
我正在使用 LP-XDS110 和 LP-EM-CC2340R5。 打开 SmartRF Studio 8 时、软件无法检测到器件。 可能的原因是什么?
 
我的 LP-XDS110 和 LP-EM-CC2340R5 可用于通过 CCS 进行编程和调试、也可通过 UniFlash 进行编程。
 
P01.jpg
 
P02.png
 
最好的考虑。
宜化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yicheng:

    通常、如果器件在 CCS/UniFlash 上工作、则可以在 SmartRF Studio 8 上工作。 只是为了确认、但是您的 SmartRF Studio 8 本身检测到其他器件是否正确?  

    我在图像中看到第二个 LaunchPad、如果您连接 LP、会检测到它吗?  

    如果您没有尝试过、可能会尝试在计算机上使用不同的端口、可能会有所帮助。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我使用了另一台计算机、此问题已解决。  

    谢谢。

    宜化