This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:SDK 工程设置 15.4 连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1625454/cc2755r10-sdk-project-setting-up-a-15-4-connection

器件型号: CC2755R10

是否有一个 SDK 工程可以提供以下任务?  

“干扰保护测试条款“证明传输了唯一的地址。  对于此测试、无线电设备应包含属于发送设备的唯一地址、该地址是每个发送的数据包的一部分。

它可以连接两个器件、其中一个器件连接到 PC、以显示来自另一个器件的重新加网地址。

此致

Fleming Larsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    这里有几个选项。  您可以从 Zigbee Thread 示例开始、其 MAC/PHY 使用 IEEE 802.15.4 并将扩展源地址(8 字节)包含在无线有效载荷中。  最新 F3 SDK 的 Zigbee 文件夹甚至提供了 mac_sensor (与 F2 SDK 15.4 收集器工程配合使用)和 RF_test 示例、您可以根据需要利用这些示例。  也可以使用专有的射频工程、该工程使用 IEEE PHY 并在其有效载荷中包含一个唯一地址。  有一个基本的 IEEE PropRF 示例 可以移植到 CC2755R10。

    此致、
    Ryan