This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:我是否可以将‑LAUNCHXL‑CC26X2R1 的 2.4GHz 天线和匹配网络重复用于 CC26X4 设计?

Guru**** 2892960 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1628528/cc2674r10-can-i-reuse-the-2-4-ghz-antenna-and-matching-network-from-launchxl-cc26x2r1-for-a-cc26x4-design

器件型号: CC2674R10
主题中讨论的其他器件: LP-CC2652R7

大家好:

我目前正在开发基于的新设计 CC26X4 器件 (仅限 2.4GHz、无 Sub-1GHz‑1GHz)  。 由于 CC26x4 系列还没有可用的公共 LaunchPad 或参考设计、因此我想阐明以下内容:

是否可以将 LAUNCHXL‑CC26X2R1 的 2.4GHz‑GHz 天线布局和匹配网络重复用于基于 CC26X4‑的设计?

我的理由:

  • 两个器件都使用 2.4‑GHz 射频路径

  • CC26x4 架构与具有扩展存储器的 CC26x2 密切相关

  • 我是有意为之 不会 我想基于 CC1354 参考设计进行设计、因为我只需要 2.4GHz  并避免额外的低于‑ 1GHz 匹配网络

  • 目标是采用紧凑型 2.4GHz‑设计、适用于 Thread/Matter 应用

我的问题:

  1. 射频引脚、阻抗特性和匹配拓扑 CC26x2 与 CC26x4 兼容?

  2. 有任何问题吗 内部指导或早期文档 CC26x4 射频布局建议?

  3. ‑它们不直接兼容、我应该考虑射频前端的主要差异是什么?

提前感谢、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    中讨论的一些项目  第 2 款 一半  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814 也适用于此处、在这种情况下、器件封装尺寸的影响。

    您使用的是 RGZ 或 RSK 器件? 如果是 RGZ 器件、您可以使用用于 CC26x2 器件的相同+5dBm 匹配网络;射频前端是相同的、因此、CC13x2/4 和 CC26x2/4 RGZ 器件的网络(对于+5dBm、2.4GHz 射频路径)是相同的;您可以从以下 RGZ 设计中的相关射频部分看到这一点:

    对于 RSK 器件、请使用中的+5dBm 路径  LP-EM-CC1354P10-1 (SPRR484):  https://www.ti.com/tool/download/SPRR484 — 这用于数据表中的表征数据。

    此致、

    Zack