This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:如何提高 CC2652P7 的传输速度?

Guru**** 2965620 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1628234/cc2652p7-how-to-increase-transmission-speed-of-cc2652p7

器件型号: CC2652P7

尊敬的先生:

目前、我们正在使用 CC2652P7‘s Zigbee 传输一个 32K 字节的数据。 我们发现传输时间过长。 每个数据包的容量只能为 128 字节、每秒传输大约 6 个数据包。 我们如何提高数据包容量并加快传输频率?

谢谢

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    根据您的说明、您似乎遇到了 Zigbee 协议的限制。  PHY 设置为 250kbps、数据包容量由 IEEE-Zigbee 规范定义。  如果您只部署始终开启的 ZC/ZR 设备并限制使用 APS ACK 或目标响应、则您可能能够每秒传输更多数据包。  您是否有当前传输的监听器日志?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。  

    我们也认为它是这样的。 我认为监听器日志不是很有用。 您是否有任何可以提高此数据包容量的示例? 或者、我们如何通过直接调用 ZStack 的底层协议接口来避免这种限制?

    谢谢

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    没有任何示例可以绕过预构建的 Zigbee 库中定义的 ZStack 最大数据包大小(或者至少我相信,只是从  nwk.h 增加 MAX_DATA_PACKET_LEN 是无效的) 。  OTA 示例 展示了一些高吞吐量、但包含更多的开销和应用程序、而这可能不是您的需求所必需的。  我认为最好的方法是 Zstackapi_Af 使用 zstackmsg_Cmdids_af_incoming_MSG_IND 处理最后一条消息的结果后、使用 DataReq 并开始下一条消息。  Zigbee 基础项目开发 SLA 对此 进行了演示、并可进行扩展以提高数据包频率。

    此致、
    Ryan