This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755P10:CC2755 — 需要获得电源轨帮助。

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1634153/cc2755p10-cc2755---need-help-with-power-rails

器件型号: CC2755P10

您好、  

 我尝试使用 CC2755 构建物联网器件。 IC 是否可以在 1.8V 下工作。 我认为、如果<2.2V、就会有轻微的窒息。 如果我错了、请纠正我。 此外,在这种情况下,我们可以使 GPIO 引脚在 1.8V 而不是 3.0 或 3.3V 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IC 将在 1.8V 下工作。在全局 LDO 模式 (GLDO) 下、电压工作范围为 1.71V 至 3.80V

    直流/直流模式在 2.2V - 3.8V 范围内工作;如果电压 (VDDS) 降至 2.2V 以下、则芯片切换到 GLDO 模式。

    为了实现出色的电流消耗、非常适合保持 VDDS 电源尽可能高、从而利用内置的直流/直流转换器、并将 VDDIO 用作 1.8V 来实现双电源。

    或者、只需 1.8V 即可为所有应用供电