This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:ATEX 认证的最大总内部电容

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1639071/cc2652psip-maximum-total-internal-capacitance-for-atex-certification

器件型号: CC2652PSIP

尊敬的专家:

我的客户申请了用于 ATEX 认证的 CC2652PSIP 的最大总内部电容。

此外、您能为我们提供 ATEX 认证指南文档吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不做 ATEX 认证,这是由最终用户完成。

    模块的总电容约为 47uF。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们需要以下 ATEX 参数值才能进行 ATEX 认证。

    请告诉我 CC2652PSIP 每个参数的值。

    谢谢。