This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:电子门锁 — ZigBee 开发项目

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1647247/cc2538-cc2592emk-electronic-door-lock---zigbee-development-project

器件型号: CC2538-CC2592EMK
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

尊敬的 TI 团队:
 
我代表我们的工程团队发送此邮件、因为我们目前正在将 Zigbee 天线/模块集成到我们的门禁控制门锁系统中。 我们正在探索合适的 Zigbee 芯片或模块解决方案、希望获得您的支持和建议。
 
以下是我们的初始要求:
 
与集成到电子门锁系统兼容的 Zigbee 芯片或模块
  • 最新可用的 Zigbee 版本和支持的协议
  • 电气和机械规格、包括接口、引脚排列、功耗和天线选项
  • 安全特性、OTA 功能以及认证合规性
  • 推荐的开发工具、SDK 和文档
  • 样片和批量订单的预估价格
  • 样片和大规模生产的交货周期
  • 在开发过程中提供技术支持、并与我们的工厂工程团队协调
 
如果您能提供推荐的解决方案以及完整的技术规格、数据表和商业详细信息、我们将不胜感激。 我们的团队随时准备进一步协调、以确保与我们现有的锁紧硬件兼容。
 
提前感谢您的帮助。 我们期待着你的提议和合作的可能性。