This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZigBee 范围问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1647540/cc2652r-zigbee-range-issue

器件型号: CC2652R
主题: CC2592 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

继续讨论、根据建议、我们已经测试了结果。 KINLDY 在文档中找到所附的测试结果

Home_automation_Range_test_report.pdf 

Kinldy 查看并分享您的反馈意见、以解决这些问题

此致
Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我在您链接的前一个主题中快速查看了您的 PCB 布局。

    我的最初印象是、TI 参考设计布局没有我们建议的那么遵循。 强烈建议使用 2.4GHz 设计审核提交来提交设计文件以进行审核: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    然后、您可以获得更有针对性的反馈并实施更改。 我不确定这是否已经完成、但如果尚未完成、则应作为第一步。


    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    您需要将原理图和布局设计文件提交给 SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVERSE 以供进一步审查、因为从您现在观察到的范围来看、外部 CC2592 功率放大器必须正确连接和控制、因为您能够实现长达 50 英尺的范围。  遗憾的是、这意味着 PCB 天线设计可能不太理想、从而导致性能低于预期。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    谢谢、我已将我的文件提交至以下 ID connectivity-24ghz-hw-review@list.ti.com 进行审核

    但没有确认或响应

    此致
    Srinivas