This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZigBee 片段可以't 使用 0xFF DstEndPoint 接收片段数据包。 SDK 8.30 中找到

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1654773/cc2652p-zigbee-fragment-can-t-receive-the-fragment-packet-with-0xff-dstendpoint-in-sdk-8-30

器件型号: CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 Z-stack

  CC2652P 向另一个 CC2652P 发送片段数据包(AP 数据为 90 字节)、DstEndPoint 为 0xFF、另一个 CC2652P 无法接收此数据包。 发送方 CC2652P 将等待很长时间(超过 15s)、然后使用故障状态触发 AF_DATA_CONFIRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aries:

    如果端点未注册到适用于 0xFF 广播端点的端点描述列表中、Z-Stack 源库的 APS 分段层将丢弃分段的数据包。  要解决这一限制、您可以将分段的数据包发送到直接注册的端点、或者在数据包分段功能上下文之外拆分大型 APS 数据包。  我还没有进一步研究如果应用程序尝试注册 0xFF 终点会发生什么。  AF_DATA_CONFIRM 失败的延迟将取决于是否启用 APS ACK 以及 SysConfig 中设置的数据包发送参数(例如 NWK 数据重试、APS 重试和 APC ACK 等待持续时间)

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 0xFF 广播端点的分段数据包在 Zigbee 应用中很有用。 我已尝试在 Z-stack 3.0.2 的“aps_frag.c“中解决此问题。 但没有这个 SDK 8.30.e2e.ti.com/.../aps_5F00_frag.c 源文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已达成一致、我已向您发送了一条直接消息。

    此致、
    Ryan