This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDK 版本5.20与5.30

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1067038/cc2652p-sdk-version-5-20-vs-5-30

部件号:CC2652P
线程中讨论的其他部件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

尊敬的 TI:

在最近的一个支持问题中,我被告知 SDK 版本5.20是稳定的,使用可用示例将 CC2652用作 ZNP 时,SDK 中的所有堆栈相关问题都得到了解决。 我的问题是,我使用的 SDK 版本5.30是否比5.20版本更稳定? 我可以使用5.30部署 ZNP 项目吗? 请确认。

此致

卡尔斯丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卡尔斯提,

    SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v5.30是继 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v5.20之后的季度更新,因此只能进一步解决现有问题。  《Z-Stack 发行说明 》和 《SDK 发行说明》对此进行了概述。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的经验告诉我,最好继续使用更新的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢瑞安,有任何理由会在 CC2652协调员的帮助下,自动将某些设备从添加的网络中删除。 随机移除设备我们无法跟踪问题的活跃性,因为这是一个客户端站点,只有在设备断开连接后,我们才会从他们那里了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 Z-Stack v5.30发行说明中有任何相关的已解决错误。  需要更多有关网络行为和设置的信息,因为没有经常签入的设备会过期和/或从关联/路由表中删除。   

    此致,
    瑞安