This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在 z 工具中添加/删除协调器中的 Zigbee 设备

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1066887/cc2652p-add-remove-zigbee-devices-from-coordinator-in-z-tool

部件号:CC2652P

您好,

问题

如何在 z 工具中手动添加/删除协调器中的 Zigbee 设备?  就像在家庭助手中添加/删除设备一样,家庭助手 中也有添加设备/删除设备选项,就像在 Z 工具中可能有的那样,删除设备时,该设备会进入重置或配对模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    您可以使用 ZDO_Mgmt_Leave _Req 请求设备离开网络,该网络将在收到 ZDO_Leave _IND 后得到进一步处理。  另一个选项是使用  ZDO_SEC_DEVICE_REMOVE, ZDO_REMOTE_LINK_KEY 和/或 ZDO_EXT_SEC_APS_REMOTE_REQ 删除设备信息。  我建议您查看此 相关 E2E 线程

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在调试模式=0x02或 ZDO_Mgmt_permit_join_Req on 协调员的情况下使用 APP_CNF_BDB_START_TUSATION 来允许设备加入。 要删除设备,您可以使用协调员 ZDO_Mgmt_Leave _Req 向设备发送休假请求。 基本上,接收退出命令以转至重置自身或配对模式的设备有时取决于设备端的实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用此命令删除单个设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以使用 ZDO_Mgmt_Leave _Req 发送休假请求以删除单个设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了,我还有另一个问题,假设设备从自动连接到同一网络的网络中删除,可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 ZDO_Mgmt_Leave _Req 将重新加入闪存设置为 true。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设设备 意外从网络中删除,它会自动连接到可能的同一网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 意外从网络中删除设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee 设备自动从网络重置或配对模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看情况而定。 如果设备重置并清除网络信息,设备将无法重新加入。 除非协调员启用“允许加入”以允许设备加入。