This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:XB3-24Z8UM

Guru**** 2385470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1066244/cc2531-xb3-24z8um

部件号:CC2531
“线程: Z 堆栈”中讨论的其它部件

大家好,

我在 Zigbee 很新,也很有关系,我正在尝试在 CC2531和 Zigbee XB3-24Z8UM 之间建立连接。
我正在使用 Wireshark 软件从 Zigbee 中提取数据,但我始终被 Beacon 请求所困。
我已经阅读过需要协调员进行连接的任何地方,是否有任何建议(如软件或任何配置)?

更新:我脑海中的另一个问题是如何在2 CC2531之间建立连接?

此致,
马库斯·翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marcus,

    下载完 Z-Stack 3.0.2后,请从 Documents 文件夹中阅读 Z-Stack 3.0 Developer Guide,以了解有关 Zigbee 协议的更多信息。   然后,您可以进一步参考 《Z-Stack 3.0样例应用用户指南》 ,了解如何使用 ZC 形成网络 ,并使用 BDB 规格通过网络转向连接 ZR/Zed 设备。  任何节点(ZC/ZR/Zed)的示例应用程序位于 Z-Stack 3.0.2\projects\ZStack\HomeAutomation 目录中,可以导入到 IAR EW8051 10.20.1中,以便在构建并加载到 CC2531设备之前更改网络配置(如通道)。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考 https://sunmaysky.blogspot.com/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html 中的步骤 ,使用 Ztool/CC2531 ZNP 设置协调员,并启用允许加入网络以允许您的 XB3-24Z8UM 加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 和 YiKai 您好,

    感谢你的答复,我将注意到上述情况。
    再次感谢你。

    此致,
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我和我的两名 CC2531一起按照博客上的说明执行了这些步骤,一名现在担任协调员,另一名担任路由器。 我想检查一下,关闭软件后 Z-Tool 2.0上的设置是否会消失?

    此致,
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络信息将存储在 CC2531 NV 闪存中。