This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652's 看门狗的电流消耗?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1069569/cc2652p-current-consumption-of-cc2652-s-watchdog

部件号:CC2652P
“线程:测试”中讨论的其它部件

CC2652的数据表指定了某些外围设备的当前功耗数据,但未列出看门狗的当前功耗。 CC2652的看门狗的电流消耗是否有任何测试结果? 谢谢。

巴西,

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否说出您为何需要 WDT 的当前值?

    我问是因为 WDT 在断电模式下不可用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户需要为电池供电设备启用看门狗,并想了解看门狗对电池寿命的影响。 您是否有活动模式下看门狗电流消耗的数据? 谢谢。

    巴西,

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我担心我们没有 WDT 电流消耗数字。 在您的硬件上测量此值的方法是启用 WDT 并测量增量电流,从而获得 WDT 电流消耗。

    此致