“线程:CC2652R7, sysconfig”中讨论的其他部件
客户正在通过在 zclSampleDoorLock_Init 结束时调用 Zstackapi_BdbSetActiveCentralizedLinkKeyReq 来启用 zed_dolock 示例中生成的安装代码 TCLK:

但是,该程序在呼叫后挂起,并且永远不会返回。 使用 ROV 工具,问题已在 AESECBCC26XX.C 中 AESECB_startOperation 内部的 Hwip_setFunc 的调用中得到解决 进入此函数时,会出现异常:

使用“组装步骤进入”按钮,可以发现程序卡在0x1002de0e 和0x1002de10之间的无限循环中。 ROV Hwi 的异常视图如下所示:

这两个 PC 地址指向 Hwip_setFunc 和 AESECC_oneStepEncrypt:

客户对示例做了一些修改,例如内存映射,但我不确定哪个部件导致了此问题。 请帮助找到导致这种情况的根本原因,谢谢!
巴西,
水阳