This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:清漆处理

Guru**** 2928310 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1069143/cc2652r7-varnish-treatment

部件号:CC2652R7

大家好,团队

我们的客户对 CC2652R7感兴趣,他们希望进行清漆处理。他们的开发系统的目标寿命似乎是10年左右。 这种治疗是否有任何问题或限制?

请问您的专家对此有何建议/意见?

此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-新

    感谢您的咨询。 我正在咨询一些同事,以了解是否有人有过这一过程的经验。

    一个肯定会帮助评估这种情况的事情是至少要有清漆成分,这样包装或化学家专家至少可以对所使用的产品有一个想法。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-新

    我收到了其他同事提供的有关清漆和包装的信息,这些信息比我更有见识。 他们强调了要应用的清漆的两个基本方面:

    -电导率。 请确保涂层不会导致设备的 EMC 和功能因其固有传导性而出现故障。

    -热膨胀。 在产品的正常运行期间,如果涂层材料的热膨胀系数(CTE)与设备或电路的其余部分有很大不同,则可能会出现焊料或衬垫的裂纹。

    不幸的是,鉴于各种适形涂层和清漆,我们(TI)无法推荐或建议使用一种类型。

    希望这对我们有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,拉斐尔,

    非常感谢您对此发表的评论。

    我将与客户分享您的意见。

    此致,

    宫崎