This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:IEEE-Mac

Guru**** 2925900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1070319/cc2531-ieee-mac

部件号:CC2531

大家好,

我想问我是否可以使用我的 Zigbee 终端设备的 IEEE 地址/MAC 地址通过 Z-tool 2.0加入网络?

此致,
马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,Z 刀具2.0中没有这种功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,宜凯。

    此致,
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marcus,

    您可以使用安装代码和 MT API APP_CNF_BDB_Add_INSTALLCODE 根据加入设备的 IEEE 地址添加预配置的 APS 密钥。  这将避免使用全球 TCLK 无线发送网络密钥,但仍需要打开网络并让泽德请求关联。  默认情况下,没有设备静默加入或预安装可用。  Z-Stack 用户指南

    此致,
    瑞安