This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:紧急:32.768kHz 时钟的振荡器问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1070216/cc2530-urgent-oscillator-problem-with-32-768khz-clock

部件号:CC2530

尊敬的先生:

我们正在产品中使用 CC2530微控制器。  

我们使用晶体和两个电容器作为辅助32.768kHz 时钟的源振荡器电路。

我们的设备是一些非常低功耗的无线传感器,它们广泛进入睡眠模式以节省电能。

这种辅助时钟在设备操作中非常重要,因为所有睡眠定时器都基于它工作。

不幸的是,最近我们的产品中有很大一部分出现了晶体问题,并且时钟时间不正确。

即使在其中一些振荡器中,振荡器也根本不起作用。振荡器电路非常简单,使用具有两个相似度的晶体  

连接到引脚 XOSC _Q1和 XOSC _O2的电容器。 该电路与的图19 (CC2530应用电路)中所示电路相同  

数据表(文档 SWRS081B)和电容器 P/N:C0603C220J4GAC7867 和晶体 P/N:ECS-.327-12.5-13FLX-C

由于我们的所有产品都使用这种振荡器电路,因此这一问题对我们来说可能会非常昂贵。

您是否对这一问题的根源有任何了解? 我们如何解决这个问题?

正如我所提到的,这对我们来说是一个非常严重和麻烦的问题,非常感谢你的快速反应。

此致,