This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:Coordinator Resync ZStack 3.0

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1070181/cc2531emk-coordinator-resync-zstack-3-0

部件号:CC2531EMK
“线程:Z 堆栈”中讨论的其它部件

您好,

我对 ZStack 3.0有疑问。

如果断电,协调员重新启动并恢复网络(通过 BDB 命令)

我的终端设备连接到它是一个智能恒温 器,当协调员断开连接而不再工作时,需要一段时间才能识别协调员已离开,必须开始搜索网络。 如果在自动调温器完成断开连接之前恢复网络,它会连接到协调员,但不再起作用;

是否有重新同步的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    我假设您可以尝试让 Z-Stack ZC 发送报告属性命令,或请求节点在启用重新加入标志的情况下离开网络。 否则,这似乎是智能恒温器终端设备的问题,在这种情况下,您需要联系该设备的制造商以获得进一步的说明。  如果我弄错了,或者你还有其他问题,请提供嗅探器日志。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您先使用嗅探器检查空气中发生的确切情况。