This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:有关 bin 文件大小和&quot 的问题;内存分配"

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1070073/cc1352p-questions-about-size-of-bin-file-and-memory-allocation

部件号:CC1352P

大家好,我使用 CC1352P, simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52,CCS10.4。

我的应用基于15.4 SENSOR_2_4g,如下所示:

我重建应用程序,打开“内存分配”,如下所示:

而且,bin 文件大小如下:

我想知道,bin 文件的大小如何与内存分配相对应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,英涛

    很高兴看到您是如何生成二进制文件的。 但是,通常,二进制文件本身的大小不会详细反映内存的分配方式。

    有关更详细的信息,随可执行文件一起生成的.map 文件详细列出了每个对象文件的内存分配。

    有关这些文件的更多信息,请访问 :software-dl.ti.com/.../ccs_files_in_projects.html

    此致,

    西德丹斯