This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538SF53RTQR

Guru**** 1827840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, SMARTRF06EBK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1068129/cc2538-cc2538sf53rtqr

部件号:CC2538
“线程 :Z 堆栈测试”中讨论的其它部件

您好,

 我在  交换机控制器中使用 CC2538SF53RTQR MCU。 我们实际上是 Wi-Fi 交换机控制的制造商。

CC2538SF53RTQR 某些 GPIO 即使在通过软件控制后也不会改变其状态。 (针脚保持低状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 CC2538上运行 Z-Stack? 您能否详细说明您无法控制的 GPO 以及如何控制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是,我们没有在 CC2538上使用 Z 堆栈,我们已将其配置为输出引脚,并根据所需的逻辑将 GPIO 引脚设置为高或低。

    PD0,PD1,PB5,PC0和 PC1是 我们在 CC2538中无法控制的 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用 CC2538基础固件 测试这些针脚,看看它们是否仍然有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    您是在评估  采用 CC2538EMK 的 SMARTRF06EBK 还是定制电路板?  您需要确保这些引脚不会以其他方式分配到硬件或软件中以用于其他目的。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉测试程序以使用  CC2538基础固件。用于针脚测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 BSP\srf06eb_cc2538\examples\IAR_Examples.eww 工作区导入到 IAR EWARM v6.50中,并根据您的主板设置修改 bsp.h 文件。  您最有可能考虑评估用于引脚输出控制的 LED 示例。  docs 文件夹包含更多可供参考的硬件/软件信息。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经在对 GPIO 配置使用相同的过程。 我们的主要问题板在新的情况下工作正常,但6个月后,上述状态的某些 GPIO 没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是新信息。  您的主板 电源的电压级别是多少?这些设备是否暴露在 ESD 可能的环境中?  请考虑将您的硬件设计提交 给 SIMPLELINK-2-4GHz-设计审阅 以供进一步审阅。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7065.Schematic.pdfPlease查找 PCB.e2e.ti.com/.../FINALLPR.zip 的原理图和 Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    我们通常不会对此平台进行设计审查。 请您通过 Ryan 提到的链接提交设计审查的正式请求吗?

    尽管如此,只有在连续运行几个月后才出现的问题可能是由于设计问题或 Ryan 在其岗位上提到的环境问题而引起的零件压力造成的。 当然,我们可以分析第一条路由,但第二条路由会变得更有影响,就像任何间歇性故障一样,不容易重现。 您是否有记录在案的故障率(良好的主板与坏的主板)报告?

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板好与板坏

    3000     与     10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    感谢您提供信息。 乍一看,这似乎是一个仅限于几台设备的故障,但我会提交审查请求。 我认为这些故障是在现场发生的,而不是在受控的实验室环境中发生的,对吗? 如果您能想到的还有其他一些事情可能与所有这些事情(高温,高湿度,振动等)有共同之处,这可能会提供额外的线索。  

    此致,

    拉斐尔