This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:使用亚马逊,Google Nest,Apple 的线程网络设置

Guru**** 3013070 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1068834/lp-cc2652r7-thread-network-setup-with-amazon-google-nest-apple

部件号:LP-CC2652R7

您好,

下午好!

我 正在努力使用我的 LP-CC2652R7和 Google Nest Hub max 设置线程网络(或者将来也会使用 Apple TV/Apple Speaker,Amazon)。

1)如果我们使用了 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_sdk_01,我的 LP-CC2652R7是否通过线程网络直接连接(通过线程网络) Google Nest Hub max(以路由器的身份加入现有线程网络)?  

2)如果没有,TI 将拥有任何特定于 Google/Apple/Amazon 的 SDK 或插件,这些 SDK 或插件需要用于使用 LP-CC2652R7加入该设备?

我提出这第二个问题是因为,我找到了 Apple HomeKit 专用的 TI SDK 插件(SIMPLELINK-SDK-plugin-fin-homKit插件| TI.com。  

提前感谢!

此致,

考希克·帕萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,它应该使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01 SDK 中的线程示例。

    2. Apple HomeKit 专用的 TI SDK 插件(SIMPLELINK-SDK-PLUGE-FLUME-OHAPE-HomeKit 插件| TI.com)用于 BLE 和 WiFi。 我不认为 TI 在当前 SDK 插件中提供了用于线程的 Apple HomeKit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢陈怡凯的快速响应,

    TI 是否计划提供线程 HomeKit 插件支持? 您对线程亚马逊插件支持是否有相同的了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工,因此我无法代表 TI 谈论他们是否计划提供线程 HomeKit 插件支持。 对于亚马逊线程,我认为他们会使用"线程问题",您可以在 案件 Github 中使用示例和源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在确定优先事项: https://buildwithmatter.com/ 

    这是亚马逊,苹果和谷歌参与的一项技术。

    谢谢,
    托比