This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:将 IEEE 地址连接到协调器。

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1069272/cc2531emk-get-ieee-addresses-connected-to-coordinator

部件号:CC2531EMK

您好,

我有一个密钥锁 USB,可以充当协调器,并有两个终端设备连接到它。

是否有任何方法可以获得连接到网络的设备的 IEEE 地址列表,而不是网络地址列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向设备发送 IEEE 地址请求以进行请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    最后一个问题:我通过 ZCL 规范 PDF 看到,正在定期报告 PiHeatingDemand 属性。

    是否有办法知道报告的定期程度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,您可以尝试使用 报告配置命令来配置它。