This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:物质(项目芯片)芯片选择

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1068620/cc1352p-matter-project-chip-chip-selection

部件号:CC1352P
“线程”中讨论的其它部件:CC1352R,

您好,

我们正在考虑在 CC1352系列中使用 SOC 进行双频操作。 Sub-GHz 将用于我们的专有控制,但我们正在考虑为2.4 GHz 频段提供多种协议选项。 我注意到,只有 CC1352P7的数据表将案件列为包含的协议,但案件 GitHub 将 CC1352R 列为功能有限的构建选项。 要使用 BLE 运行全线程设备,是否需要 CC1352P7的额外闪存? 如果我们计划将物质添加为协议,我们是否需要外部闪存芯片来执行 OTA 更新(因为闪存要求或能够更新芯片上的附加 ROM)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,要在单个设备上运行案件,需要704 KB 变量(例如 CC1352P7)。
    这是建筑规模的性质, 将在下一个详述。

    是的,外部闪存取决于给定设备变体的闪存容量:构建大小按500-600 KB 的顺序排列(请参阅最近的 PR :https://github.com/project-chip/connectedhomeip/pull/13512#issuecomment-1011478888的“大小比较”)。
    这也可能会影响其他代码(如 Sub-GHz 专有控件)的可用闪存。

    请注意,对于案件,它使用两种 DMM 协议:线程和 BLE。 DMM 目前支持2种协议。
    我提出这一点是因为你提到使用 Sub-GHz——重要+ Sub-GHz 协议将是3个协议,DMM 目前不支持这些协议。
    这是您感兴趣的用例吗?

    谢谢,
    托比