This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何连接终端设备

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1067932/cc2531-how-to-connect-end-device

部件号:CC2531

大家好,

我按照以下示例操作: https://sunmaysky.blogspot.com/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html ,成功地将我的 CC2531之一作为协调员,将另一个 CC2531作为路由器。
然后,我拔下协调员的电源插头,使用 CC 调试器闪存 Wireshark Zigbee 数据包,嗅探十六进制文件,它能够嗅探 IEEE802.15.4和 Zigbee 数据包。 但是,我一直在使用带有路由器 CC2531的 Z-tool 2.0进行一些配置,以允许我的 XB3-24Z8UM (一个 Zigbee 芯片)加入网络,这是无效的。
通过 ZDO_Mgmt_permit_join_Req 等命令通过 Z-tool 2.0完成配置
ZI_FIND_DEVICE_REQ 和 ZI_permit_joining_REQ

我可以接收信标请求,路由器 CC2531正在发送信标,但我无法将我的 XB3-24Z8UM 连接到 Zigbee 网络。
有什么建议?

此致,
马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供嗅探器日志而不是屏幕截图?

    [引用 userid="501481" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/Zigbe-to-thread/f/ZigBee 线程-forum/1067932/CC2531-hut-connect-end-device "]通过路由器 CC2531进行一些配置以允许我的 XB3-24UM (Zigbee)加入网络[引用 Z8UM ]

    Ztool+CC2531不应该充当协调者而不是路由器来形成 Zigbee 网络,以允许您的 XD3-24Z8UM 加入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../New-folder.zip
    您好,YiKai,
    我无法直接附加嗅探器日志,因此无法附加压缩文件。
    至于担任协调员的 Ztool+CC2531,我将对其正确处理。 谢谢!

    此致,
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据你的嗅探器日志,没有协调员。 您应该将 Ztool+CC2531设置为协调员,而不是路由器,以形成 Zigbee 网络,并启用“允许加入”以允许您的 XD3-24Z8UM 加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8168.New-folder.zip

    您好,
    这次我已经将 CC2531设置为协调员,让另一位担任数据包监听器。 但是,第一个嗅探器日志和这一新的嗅探器日志的结果似乎相同。 我的配置是否有问题或任何潜在的硬件问题?

    此致,
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您最新的嗅探器日志中,有一个协调器,它启用了允许加入。 您应该检查是否已在出厂时正确重置为 XD3-24Z8UM 以加入此网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai,

    我能否假设在将我的 XB3-24Z8UM 恢复出厂设置后,如果协调员允许加入,它将加入网络?

    谢谢你,
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果您在出厂时重置为 XB3-24Z8UM 且协调员允许加入,则 XB3-24Z8UM 应加入网络