This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530F64是否支持 Zigbee 协议?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1067421/cc2530-does-the-cc2530f64-support-the-zigbee-protocol

部件号:CC2530
“线程: ”,“Z 堆栈”, “CC2652R”中讨论的其它部件

我正在搜索 CC2530设备,并正在考虑 将 CC2530F64用作 Zigbee 芯片。

ZigBee 协议是否适用于 CC2530F64 ZigBee? 或者是否至少需要 CC2530F256。

请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edgar,

    Z-Stack 太大,无法容纳64 KB 闪存,这就是为什么需要256 KB 版本。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    这就是我的想法。 感谢您的确认。

    -Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不推荐使用 CC2530进行新的 Zigbee 设计。 建议使用 CC2652R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到。 谢谢你,宜凯。