This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 作为协调员+路由器启动板

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1067387/launchpad-as-a-coordinator-router

部件号:CC2652R

您好,

我想用3个 CC2652启动板构建 ZigBee 网络,每个启动板都是网络的不同节点。 我的问题是:我可以使用启动板作为协调员+路由器,并在这两种模式之间进行更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 CC2652启动板上运行 ZNP,以便主机可以根据您的应用要求将其配置为协调员或路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼,

    有关  详细信息,请参阅《Z-Stack 用户指南》中的 ZNP 示例,Zigbee 网络处理器接口部分以及 Z-Stack 监视器和测试 API。

    此致,
    瑞安