This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:修改动态多协议示例

Guru**** 2894860 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1067389/cc2652r-modifying-dynamic-multiprotocol-example

部件号:CC2652R
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

您好,

在资源文件中,有一些示例:协调开关(DMM_zc_switch),终端设备开关(DMM_Zed_switch)和路由器指示灯(DMM_ZR_LIGHT。 如何更改终端设备开关至和终端设备指示灯? 就像我想直接从路由器节点或蓝牙闪烁终端设备指示灯一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要组合光源/交换机,您可以将支持开/关群集的客户端和服务器端添加到设备中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼,

    正如黄先生所提到的,您需要将 ZCL 应用程序添加到现有示例中。  请参阅 zed_light 项目的 zcl_samplelight.c/h 和 zcl_samplelight_data.c 文件,以进一步了解如何 包括 Light On/Off 群集支持。    添加应用程序所需的群集时,还可以参考 sysconfig 生成的 zed_SampleApp 文件。

    此致,
    瑞安