This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:将线程设备鉴定到线程网络的好处。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1072151/lp-cc2652r7-benefits-of-authenticate-thread-device-into-the-thread-network

部件号:LP-CC2652R7

您好,

我有一个 FTD,它已经形成了线程网络,其中一个 MTD 设备加入(发现请求/请求,父请求/请求和子 ID 请求/请求已完成),该设备已存在线程网络,但尚未对线程网络进行身份验证(DTLS 步骤未完成)。 如果不将我的 MTD 设备鉴定到线程网络中,它仍然能够与他们的 FTD 设备良好通信,我也可以在 Wireshark 中看到该数据包。

有人能告诉我们,将设备认证到线程网络有哪些好处?如果我们不这样做,那么什么事不起作用?

谢谢,

考希克·帕萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果线程设备可以加入网络,则我们假定该设备已经被委托(因此已被授权并在该网络上进行身份验证)。

    此 MTD 以前是否已加入网络?
    您可能正在使用两个 CLI 示例,其中哪些已共享相同的网络凭据? (在这种情况下,我们可以认为它们已经被委托)。

    有关典型流,请参阅“设置线程网络”一节 中的设备被委托到网络中的示例:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOPIgoreYazSKrW7i6NXcA__BSEc4rl__LATEST

    [引用 userid="509041" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和 thread/f/Zigbe-thread-forum/1072151/lp-cc2652r7-benefice-of -authentice-thread-device-into the thread-network’s’],任何人能告诉他们该网络有什么好处,如果我们不能验证该网络,那么该网络有什么好处吗?[如果我们不能验证该网络中的什么?]

    这可以保证网络上的设备有权进入网络。
    对于网络,允许未经身份验证的设备进入网络可能会带来安全风险。

    谢谢,
    托比