This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:获取终端设备的无线电质量

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1072245/cc2531emk-get-radio-quality-of-end-device

部件号:CC2531EMK

您好,

是否有办法获得设备的无线电质量?

我想出了一个主意:发送 AF_DATA_Request 以获取带有 LQI 字段(即无线电质量)的 AF_ING_MSG。

巴西,

卢卡·维特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    AF_INPUBLICE_MSG 或 ZDO_Mgmt_LQI_REQ/RSP 是监测 LQI 的最佳方法,您也可以 将其转换为 RSSI。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    巴西,

    卢卡