This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC26X2R1:运行 ZR_genericapp 的 Simplelink SDK 5_30_01_01路由器未加入网络

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1071794/launchxl-cc26x2r1-simplelink-sdk-5_30_01_01-router-running-zr_genericapp-not-joining-network

部件号:LAUNHHXL-CC26X2R1

我正在尝试使用 ZR_genericapp simplelink  5_30_01_01 SDK 为 CC2652创建路由器固件。

我对  ZR/genericapp 示例做了两项修改:

-更改频道列表以包括所有频道

— —在初始启动时将路由器置于调试模式

问题是路由器在启动时不发送信标请求,因此不会加入任何网络。  

以前在 4.40.0.44 SDK (https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router/Z-Stack_3.x.0)上工作过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koen,

    现在需要 BDB_试运行 初始化调试模式才能设置 BDB 状态机。  请勿修改 zclGenericApp_Init,而是在  zclGenericApp_ProcessCommissioningStatus 的 BDB_commioning_mode_Nwk_steering 中调用 BDB_commioning_mode_Finding_binding,或者在初始化过程中启动计时器, 在超时后启动此 BDB 进程。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!