This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在带有 Z 堆栈的 CC1352P 上配置属性报告

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1071454/cc1352p-how-to-configure-attribute-reporting-on-cc1352p-with-z-stack

部件号:CC1352P

您好,

SDK:  simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52

演示: ZC_doorlockcontroller + ZR_doorlock

  在演示中,如果车门锁控制器输入的 PIN 码错误,车门锁将向控制 器报告 ZCL_STATUS_INVALID_VALUE,表明 PIN 码不正确。

  现在我想在此基础上添加一个函数:在报告 ZCL_STATUS_INVALID_VALUE 后,报告一个提示字符串,如“PIN 码从1开始”。

  我不熟悉属性报告配置和报告实施过程。 是否有方法实现此功能?

请帮忙,谢谢!

巴西,

锡明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以使用 zcl_SendReportCmdlet 发送自定义属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议! 我会有一个尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siemin,

    有关 更多资源,请参阅 Z-Stack 用户指南,Zigbee Fundamentals SimpleLink Academy Lab 和 Z-Stack API。  您可以从 zcl_sampledoorlock.c 的 zclSampleDoorLock_DoorLockCB 中看到 , 其中返回了带有 ZCL_STATUS_INVALID_VALUE 的 zclClclClurs_SendDoorLockStatusResponse。   zclClclClours_SendDoorLockStatusResponse 基本上是 zcl_SendCommand 的包装,您可以将其用于邮件,也可以只使用 Zstackapi_AfDataReq 进行更多原始数据包控制。  当讨论 atteribute 报告时,它通常是指 特定的属性更改,  应向绑定的设备(如光的状态或温度值)报告。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    属性报告仅报告一个特定属性的指定数据格式的阀门。 我们更愿意使用  zcl_SendCommand 来发送更多原始自定义数据。

    太多泰国人了!

    此致,

    锡明