This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK 加密狗可以同时管理多少条命令?

Guru**** 2877160 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1074447/cc2531emk-how-many-commands-can-a-cc2531emk-dongle-manage-at-once

部件号:CC2531EMK

您好,

有什么方法可以知道加密狗可以同时处理多少条命令?

例如,如果我向协调员发送100个设定点命令,它会阻止吗? 它会处理所有这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您询问 MT 命令,它基本上是按顺序处理的,而不是并行处理,这意味着您应该逐个发送命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我按顺序发送了100个命令? 加密狗会全部处理还是会失败?

    就像某种内部队列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    您是使用 AF_REGTER 命令在 ZNP,不同 的 MT API或 其他一些功能上设置端点吗?  在发送下一个命令(MT_UART_TX/Rx_buer_MAX defined inn onboard.h)之前,您至少应该等待 SRSP,如果消息需要无线传输(其传输缓冲区在 mac_cfg.c 中定义,且受限),则需要更多时间。  处理并完成 bein 后清空缓冲区。  还 需要考虑 CC2531闪存和 RAM 限制。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输缓冲区有多大?

    它何时清空了自己?

    我是指恒温器的设定点指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是无线通信,您无法同时对命令排序,因此需要在命令之间暂停,以避免使 ZNP 过载。  请等待来自 ZNP 的 SRSP,更好的是,等待来自恒温器的 ACK。  您还应该考虑使用更少的命令来实现类似功能的方法。

    此致,
    瑞安