This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何在 z Tool 中脱机或联机了解模块?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1074333/cc2531-how-to-know-the-module-offline-or-online-in-z-tool

部件号:CC2531

您好,

 如何在 Zigbee 网络中知道模块处于脱机或联机状态,以及如何通过 Z 工具了解这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee 规范未对此做出定义。 如果您的 ZTool 充当协调人,则可以实施设备,定期向协调人发送心跳消息,以在线或离线了解设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何发送心跳信息? 您能解释这些步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以是任何 ZCL 状态报告。 例如,如果是光设备,您可以定期向协调员报告 ZCL 开/关状态。 如果协调员在预定义的时间段内没有从轻设备接收报告,您可以将其判断为脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,但我看到 Tuya 智能生活应用程序模块的显示模块脱机或联机,我需要这样做,它如何脱机或联机显示这些模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对我的方法进行了油炸,则当设备在特定时间段内未报告任何内容时,它将处于脱机状态。 否则,它将联机。 为了显示联机/脱机状态,我认为这是关于 UI 设计的,与 Zigbee 应用程序无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会尝试,我稍后会通知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    如果您正在构建节点固件,则可以添加轮询控制群集 以定义签入间隔,您可以通过 MT API AF_DATA_Request 和 AF_Incoming_MSG 控制和监视该间隔。  有关 详细信息(ZNP 接口之外的上下文),请参阅以下 SimpleLink Academy 实验。  大多数 ZDO_* MT API 都保证来自目标设备的响应,在该设备接收响应时,此类设备仍处于活动状态,因此唯一的问题是睡眠端节点,在终端设备轮询数据之前,来自 ZNP 的消息可能会超时(Nwk_INDIRECT _MSG_TIMEOUT)。

    此致,
    瑞安