Other Parts Discussed in Thread: CC2530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2652P “线程:CC2530”中讨论的其它部件
我正在创建一个基于 CC2652的自定义设备,该设备将通过 UART 连接到 PC,以使我的应用程序可以在 Zigbee 网络中工作。 我需要通过 UART 更新此设备的固件(此设备将是协调员或路由器)。 引导加载程序连接到同一 UART,引导加载程序后门启用以允许通过 UART 闪存。
因此,我需要保护固件以从芯片复制(CC2530中有这样的功能)。 如何防止引导加载程序读取闪存,保持清除闪存,写入闪存,计算用于 固件完整性检查的 CRC32的能力?
或者,默认引导加载程序是否没有此功能,我需要将引导加载程序作为代码的一部分来实现,从而关闭默认引导加载程序?