This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:当简单描述符响应状态为“非活动”时,不调用 mtZdoSimpleDescRspCb_t

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1073480/cc2530-mtzdosimpledescrspcb_t-not-called-when-simple-descriptor-response-status-is-not-active

部件号:CC2530
“线程: Z 堆栈”中讨论的其它部件

尊敬的,我正在使用 ZNP_ALT 模式的 CC2530和 STM32H747 MCU 实施基于 ZNP 的应用程序。

我正在执行大量呼叫,除 zdoSimpleDescReq 外,所有呼叫都运行良好。

仅当 SimpleResponse 的状态为0x00时,才调用回调(mtZdoSimpleDescr_t pfnZdoSimpleDescRsp;// MT_ZDO_Simple_Desc_RSP 0x84)。 我需要知道 SimpleDesc 状态何时也不是_active。

我用 IAR 8051编译了 ZStack。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    您正在评估哪个版本的 Z-Stack?   MT_ZdoHandleExceptions 筛选出 具有不正确 的 cmd.DataLength (少于五个)   的 simile_Desc_rsp,这样 MT_ZdoDirectCB 就不会调用 MT_BuildAndSendZToolResponse。  如果要在主机上接收失败的简单描述响应,则需要相应地修改 ZNP 项目。

    此致,
    瑞安