This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关联设备和绑定设备之间的差异

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1073130/difference-between-associated-devices-and-binded-devices

“线程”中讨论的其它部件:CC2531

您好,

我正在尝试使用 Z-Tool 创建 ZigBee 网络。 我的网络中有一名 ZigBee 协调员和两台路由器。 我只是想知道关联设备和绑定设备之间是否有任何区别,就像我从 Z-Tool 发送 UTIL_GET_DEVICE_INFO 信息时,它会在“关联设备”标签下显示两个设备及其网络地址。 因此,我只想知道这两台路由器设备是绑定给我的协调员还是需要发送单独的绑定请求。

此外,当我向路由器设备发出加入命令(按他们的按钮)时,即使我没有从协调人发送任何绑定请求,路由器设备也会与我的协调人相关联。

请帮帮我。

普拉农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为绑定与关联设备不同。 绑定意味着您的应用程序为设备分配特定群集的目标短地址和端点。 我们通常会向设备发送来自主机/协调员的绑定请求,以分配绑定信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,YK,

    感谢你的帮助。

    实际上,我正在使用 TI 的 ZigBee 模块作为我的协调员,该模块通过 COM 端口连接到我的计算机,我正在使用 Z-Tool v2.0.6与该协调员进行交互。 另外两台设备(路由器)是由其他一些制造商生产的键盘模块和调光器模块。 这两台设备都只有四个配对/绑定/离开选项,其命令可以通过红外遥控器发送(由制造商提供)。 遥控器上的四个按钮是:1)加入网络,2)离开网络,3)接受网络加入,4)识别网络。

    我的问题是,如何通过使用 Z-Tool 通过协调器发送命令来绑定这两台设备上的端点。

    我在两台设备(调光器和键盘)上都有端点和配置文件 ID 的所有信息。

    请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试参考 https://sunmaysky.blogspot.com/2015/10/how-to-do-device-binding-from-ti-ztool.html 以使用 Ztool 执行绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你度过美好的一天

    我在 ztool 上工作,我有两个端点,一个是我的调光器控制器,另一个是滑块亮度 我要从滑块向调光器发送亮度级别数据的控制器这两个控制器都连接了一个坐标器 是 CC2531,我想做的是使用滑块控制调光器单独发送和接收数据,请提供帮助 请告诉我要做的事,请分享逐步指令名称,只感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有这方面的逐步指南,但它与之类似。 您只需使用正确的群集 ID,源/目标地址和终结点即可执行绑定,以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您需要从 ZNP 向滑块发送 ZDO_BIND_REQ (使用其 nwkAddr),其中 SrcAddress 是滑块的 IEEE 地址,SrcEndpoint 是 滑块的端点,ClusterId 是相关群集的 ID,DstAddrMode 是 address_64_bit, DstAddr 是调光器的 IEEE 地址,DstEndpoint 是调光器的端点。

    此致,
    瑞安