This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有约束力的关联

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1075678/association-while-binding

“线程:Z 堆栈”中讨论的其它部件

大家好,

1)当我们绑定两个设备时,它是否会自动将它们相互关联? 假设我有一名协调人连接了两个 Zed(light,然后路由器(开/关开关)通过协调人加入网络。 我在路由器(交换机)和 ZEDs (指示灯)之间创建了绑定,这是否意味着路由器与这些 ZEDs 关联?

2) 如果 我们已经建立了 ZigBee 网络,并且希望在网络中引入新设备(路由器),我们将通过网络中已有的另一台路由器引入该网络,那么我们的新设备将仅连接到该路由器(已经是网络的一部分) 或者它将形成网状网并连接到范围内的所有其他路由器设备(同一网络)? 如果它形成网格,如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您的意思是“路由器与 ZEDs 关联”? 如果在路由器(交换机)和 ZEDs (指示灯)之间创建绑定,则表示交换机可以向绑定指示灯发送开/关/切换命令。

    2.基本上,新加入的路由器将进入网状网络,并与无线电覆盖范围内的协调员或路由器进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我的意思是路由器是否出现在 Zed 的邻居表中,反之亦然?

    2.但它是否会在该范围内所有其它路由器的邻居表中输入其详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.邻居表仅供协调员和路由器使用,而不是 Zed。

    2.你的意思是什么“细节”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,siddharth,

    1) ZR 不会与 ZEDs 关联,因为它们是绑定的,这是为 Zed 子项的 ZC 父项保留的。

    2)同一网络中彼此范围内的路由器将通过 Z 堆栈路由层自动形成网状。  路由设备的链路状态消息中提供了邻居,可以使用 Zstackapi_ZdoMgmtLqiReq Z-Stack API 进一步报告邻居。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你瑞安。

    我还有几个问题:

    1)如果协调员 关闭(断电),会发生什么情况,因为据我观察,当协调员关闭时,我的开关仍然可以打开和关闭我的灯。 这种情况如何?

    2)如果网状网自动形成,那么为什么我在路由器的邻居表中看不到终端设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    协调员主要负责组建 Zigbee 网络和管理设备加入流程。 网状网络关闭后仍能工作,这就是为什么您的交换机仍能打开和关闭指示灯的原因。

    2.你的意思是“如果网格自动形成”? 无论如何,终端设备只会显示在其父节点的关联列表中,不会显示在任何路由器的邻居表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91835" url="~/support/wireless-connectivity /Zigbe-thread-group/Zigbe-and thread/f/Zigbe-thread-forume/1075678/association-while Binding/3984208#3984208"]您的意思是什么?“如果网格自动形成”

    我以前曾提到 Zigbee 路由是如何由预构建的 Z-Stack 库处理而不是由用户控制的。

    此致,
    瑞安